结果:找到"蓝牙5.2 物联网 智能家居 蓝牙耳机 蓝牙音箱 蓝牙锁",相关内容1000条
  • 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
  • PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2,NRF51822,NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
  • PHY6222蓝牙5.2替代NRF52832-QFAA低成本国产解决方案
  • 1.封装;QFN322.工作电压范围1.8v至3.6v3.嵌入式buckdc-dc和ldos4.电池监视器5.关断电流0.3uA6.睡眠电流1uA7.4.7mA的接受电流为3.3V8.4.7mA的0db的发射功率为3.3v9.MCU:<60uA/MHz10.支持ble2mbps协议11.BLE5.1可兼容BLE5.012.支持mash组网13.传输速率-90dBm14.125khz传输速率-103dBm15.温度:-40℃~125℃16.系统内快闪存储器128KB-8MB17.在睡眠模式下所有可编程内存64KBSRAM18.具有8kb缓存内存的四路指令缓存19.96KBROM20.25...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5.2 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-29 17:14:00
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • TWS蓝牙耳机你了解多少
  • 2019年最热门的3C产品是什么?当属TWS蓝牙耳机。随着科技的发展,蓝牙耳机成为用于语音交流的一种趋势。它小巧低成本便捷的操作,使TWS蓝牙耳机越来越受到人们的欢迎。金航标kinghelm(www.bds666.com)为了提前布局了蓝牙耳机tws这个大市场,公司研发的生产小体积陶瓷chip天线KH2012、KH3216、KH5220等型号已经和很多的tws方案在配合了,例如高通(CSR)、恒玄(BES)、络达(Airoha)、瑞昱(REALTEK)等,可直接替换村田MURATA、TDK、罗姆ROHM、台湾万诚、永业、ACX、华科等品牌。金航标kinghelm产品陶瓷chip天线KH522...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TWS 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-01-04 15:44:00
  • 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB与不同后缀型号区别
  • nrf51822-qfab-t-rBA0wvNQ-YjyK1ypJq_看图王.pdfnRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARMCortexM0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPI...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 15:08:00
  • nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
  • 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 14:32:00
  • PHY6202PCB原理图技术参考资料
  • 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
  • PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
  • 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
  • IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
  • IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: